结果:找到"PCB 质量问题 时效问题 跟单问题",相关内容1000条
- 3月1号下单PCB短路只能退款,3月13号才通知?
- 本人于2022.3.1下单打样pcb+smt5pcs.(返单,四层板)结果一等再等,PCB打板一直停留在qc,每次催促询问状态,跟单都是回复催下生产。结果今天(2022.3.13)已经过去快两个星期了,才发来一个pcb短路只能退款的售后服务通知。那耽误我们作为客户的时间嘉立创怎么补偿呢??可以投诉工作人员吗,根本没有跟进到位,也没有时间意识。每天都是客户一直催促才应付式回复去催下工厂。真的非常恼火,白白耽误了两个星期!下面是截图证据
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: PCB 质量问题 时效问题 跟单问题 发帖人:布加拉提 发帖时间:2022-03-13 08:59:00
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?打开后全是乱码。两个软件在什么条件下可以兼容?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:山姆大伯泉州599 发帖时间:2021-09-23 14:41:00
- 请问一下买到有问题的元件怎么办?
- 第一次来嘉立创发贴。本来一直在某家拿货,想拓宽一下进货渠道,2021-05-11在立创商城买了10片CYUSB3014+10片Altera的FPGA(型号:EP4CE6F17C8N),当时CYUSB给我的价格是150(比另一家贵了1/3,JLC的这个芯片我现在还没开始用);EP4CE6F17C8N的拿货价格是75RMB,比另一家贵了超过1/3。大约5月16左右收到的货。当时另一家的存货还没用完,到前几天终于差不多了,决定试一下立创的芯片,心想这么贵的应该是原厂不会有任何问题吧!焊接了两片,程序都是成熟的程序,第一片直接烧进去,发现程序部分不正常,当时因为心理认定立创的芯片不会有问题,所以各处...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 质量问题 发帖人:Matthew 发帖时间:2021-07-15 00:07:00
- LR7533质量问题
- 在立创商城采购的LR7533的LDO降压芯片,实际使用过程中太批量出现质量问题,上电瞬间的高电压输出,导致很多MCU损坏,而立创商城的售后太让人失望,还不如淘宝的处理方法。售后给出的回复是芯片是有这个问题的,解决方法是前面再加一个LDO降压,或者在输出再加稳压二极管。有问题的芯片为什么还要卖,为什么要让客户将就你们有问题的芯片。别的品牌LDO都没这个问题,
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: LR7533质量问题 发帖人:方案开发 发帖时间:2021-06-26 15:11:00
- 嘉立创无铜孔把客户焊盘掏孔无法使用
- 在嘉立创下了三款有无铜孔的板子,板子设计的是在焊盘上直接钻孔。嘉立创在没有经过我同意的情况下掏空了焊盘,造成无法使用。请问嘉立创,你们无法按照客户文件生产有没有经过客户同意?你们工程师有一点常识吗?把客户的焊盘掏空客户怎么焊接?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 品质问题 发帖人:中山老刘 发帖时间:2020-06-19 18:26:00
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败出现如下错误段错误(核心已转储)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:科学顽童 发帖时间:2020-05-26 09:58:00
- 无法上传图片
- 这两天想在此论坛发几个帖子,但是始终无法上传图片和文件,每次选择好图片,点击确认后,总会弹出一个白色对话框提示上传失败,显示内容:{"code":200,"msg":null,"result":{"saveUrl":"https://clubimg.szlcsc.com/upload/postuploadimage/image/2020-04-18/B4D2EEBF11D26EE0810DE458F7C1531F_552.jpg","uploadIdStr":null}}寻求解决方法。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 问题 发帖人:迷迷惘惘 发帖时间:2020-04-18 22:13:00
- 批量上锡不良怎么办
- 近期,PCB板子出现了大面积的上锡不良情况(广东惠州地区),AOI过去全线飘红(有少量锡连着,但焊点不饱满),基本修不出来。批量退货吧,又影响交期。不退吧,这隐患也没谁了。有没有人遇到我们一样的情况的,帮忙支个招?嘉立创处理品质问题方式=免费给你打个板子
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB品质问题 发帖人:Cheereal 发帖时间:2017-09-13 11:17:00
- 试用2天EDA,问题
- 1.PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?2.PCB覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。3.画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。4.PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题 发帖人:致新科技工程师 发帖时间:2017-08-12 11:47:00
返回